Skip to main content

Vicor 将在于日本名古屋举行的汽车世界大会上解决汽车电气化挑战

媒体通知

Vicor 将在于日本名古屋举行的汽车世界大会上解决汽车电气化挑战

2019年09月04日

Vicor 公司日本高级应用工程师 Seishi Tsukimoto 将呈现 Vicor 汽车电源技术解决方案。

Vicor 公司日本高级应用工程师 Seishi Tsukimoto 将呈现 Vicor 汽车电源技术解决方案。

Vicor 在日本的技术支持工程师 Seishi Tsukimoto 将讨论行业当前面临的汽车电气化挑战,以及 Vicor 模块化方法如何提供前所未有的性能、灵活性和可扩展性,实现更快的车载充电。

Tsukimoto 将探索使用高级电源架构及模块化方法为系统设计供电的优势,其可更快、更高效地解决当前最棘手的汽车挑战。

Vicor 是一家高密度电源创新企业,拥有强大的 48V 电源转换专业技术。使用专利架构,Vicor 可针对当前要求最高的电源挑战提供最高密度的电源系统。Vicor 解决方案可在混合动力汽车、电动汽车和轻度混合动力汽车的各种应用中解决分散电源架构问题,在这些应用中,48V、400V 和 800V 电轨正在不断发展,现已变得越来越复杂。

汽车工业一直在努力解决二氧化碳排放问题,其中一部分是通过增加汽车电气化程度来实现的。因此,混合动力汽车及轻度混合动力汽车制造商正在迅速采用 48V 配电网络。Tsukimoto 将讨论 Vicor 电源转换方法如何实现更高的性能、更轻的重量和更高的效率,以减少二氧化碳排放、改善车辆性能。

关于 Vicor 公司

Vicor 公司始终致力于设计、开发、制造和销售基于各种专利技术的模块化电源组件和完整的电源系统。Vicor 总部位于马萨诸塞州安多弗,其产品主要销往各大电源系统市场,包括企业与高性能计算、工业设备与自动化、电信及网络基础架构、汽车与交通运输,以及航空航天与国防等。www.vicorpower.com

Vicor 是 Vicor 公司的注册商标。

联系 Jessica Meng 亚太区市场部经理/Vicor公司 +86 21 6029 3928 x 198 JMeng@vicr.com